Conformité facilement garantie
Contrôle précis du taux de phosphate dans l'unité de production des légumes surgelés avec Liquiline System CA80PH
La législation régissant la concentration de phosphate à la sortie des installations de traitement des eaux usées industrielles est très stricte. Pour Pasfrost, il était évident qu'une solution pratique et automatisée était nécessaire pour parvenir à respecter les exigences strictes de la législation. Liquiline System CA80PH peut mesurer avec précision de très faibles concentrations de phosphate et nécessite très peu de maintenance après son montage.
![Installation de traitement des eaux usées industrielles chez une société de produits alimentaires Installation de traitement des eaux usées industrielles chez Pasfrost](/__image/a/9009254/k/577b3d8053c7cae65aba59e758ca99fa37e57da8/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Pasfrost_WWTP.jpg)
Installation de traitement des eaux usées à l'usine Pasfrost de Passendale, en Belgique
Principaux avantages
Mesures précises et fiable du taux de phosphate garantissant le respect des exigences légales.
Les deux analyseurs Liquiline System CA80PH nécessitent peu de maintenance et sont simples à utiliser.
Économies grâce à une élimination plus efficace du phosphate, puisque le dosage de réactif peut être adapté en fonction des résultats de mesure.
Le défi
Pasfrost transforme des légumes frais en légumes surgelés. Cette opération comporte donc beaucoup d'étapes de process consommant de l'eau. Sa nouvelle installation de traitement des eaux usées est conçue pour la purification de 250 m3 d'eau par heure. De plus, Pasfrost dispose d'une installation de traitement des eaux dans laquelle une grande partie des eaux usées est transformée en potable, puis réutilisée. Pour le client, les eaux usées à forte concentration provenant en supplément de cette installation de purification et production d'eau potable compliquent fortement le respect des exigences légales.
Notre solution
Pasfrost a installé deux analyseurs Liquiline System CA80PH : le premier mesure le taux de phosphate dans le flux d'eau en aval du traitement anaérobie. Le second analyseur effectue des mesures en aval de la dénitrification. Pasfrost a opté pour le CA80PH parce que sa méthode au bleu de molybdène procure des résultats de mesure bien plus précis que la méthode jaune mise en œuvre par les produits concurrents. Selon la législation belge, la concentration moyenne de phosphate doit être inférieure à 3 mg/L à la sortie des installations de traitement des eaux usées.
En raison de l'application du facteur quatre à la concentration d'eaux usées dans l'installation de purification et production d'eau potable, la concentration de phosphate doit être inférieure à 0,75 mg/L. Pour des concentrations de phosphore aussi basses, la méthode jaune n'est pas fiable avec de l'eau jaunâtre, comme dans le cas avec des eaux usées. Le CA80PH, qui fait appel à la méthode bleue, procure en revanche des valeurs mesurées fiables garantissant le respect de la législation relative aux eaux usées.