Surveillance des réactions de la polymérisation en émulsion
Optimisation du process par détection du point de fin de réaction et contrôle cinétique
La polymérisation en émulsion est un process important pour la production d'une large gamme de matières polymériques, notamment des peintures, des colles et des caoutchoucs synthétiques. La réaction est obtenue au sein d'un environnement aqueux, où le monomère est maintenu dans une phase continue avec un agent tensio-actif ou un émulsifiant adapté. La polymérisation est obtenue par la réaction classique d'addition d'une double liaison, mise en place par un mécanisme à radical libre.
Les résultats
Mesure de doubles liaisons spécifiques
Par d'interférence avec la matrice aqueuse
Possibilité de surveiller la réaction de l'extérieur, à travers les parois du réacteur
Le défi
Il est important d'être en mesure de surveiller le taux de consommation des monomères ou les taux relatifs de la consommation de comonomères, où plus d'un monomère est utilisé. Il est nécessaire de garantir que le taux désiré de formation de produit est obtenu. D'autre part, si plus d'un monomère est utilisé, les taux relatifs de réaction sont compatibles avec la formation du produit souhaité. Un autre problème est celui du monomère résiduel, détecté par la présente de doubles liaisons n'ayant pas réagi.
Notre solution
La spectroscopie Raman est parfaitement adaptée au contrôle de ces réactions car elle est sensible à la mesure de doubles liaisons spécifiques et ne souffre pas d'interférence dans la matrice aqueuse. De plus, dans les études avec réacteurs en verre, il est possible de surveiller la réaction de l'extérieur, à travers ses parois..