Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance de l'eau de source

Suivi à distance d'une source d'eau potable

La commune de Titterten, dans le canton de Bâle-Campagne, utilise une source située en pleine nature pour approvisionner le village en eau. Cependant, le vieillissement de la canalisation et l'augmentation récente des périodes de sécheresse ont commencé à poser des problèmes à la commission de l'eau.

Infographie, surveillance du débit de sources, mesure du débit, accès à distance, Netilion Cloud, Titterten

Vue d'ensemble du système de surveillance du débit de la source à Titterten

Équipement de mesure de l'eau. Source d'eau potable

Mesure du débit à la source

Résultat

  • Avec lePromag W 800 et l'écosystème IIoT Netilion, la municipalité peut vérifier le débit de la source à distance, étudier les données et identifier les fuites avant qu'elles ne s'aggravent.

  • Dans le cadre du changement climatique, le Promag W 800 et Netilion permettent d'analyser dans quelle mesure les récentes sécheresses réduisent le volume d'eau disponible.

  • En résumé, le Promag W 800 et les services IIoT Netilion contribuent à la stabilité de l'approvisionnement en eau de Titterten.

Beat Schweizer, Président de la commission de l'eau, Municipalité de Titterten, Suisse,

"Grâce à la solution numérique d'Endress+Hauser, nous pouvons surveiller le débit de la source sans avoir à nous rendre sur place. La récupération des données dans Netilion facilite l'exploitation du réseau d'eau."

Beat Schweizer
Président de la commission de l'eau, Municipalité de Titterten

Défis

La source se trouve dans une zone boisée, sur un terrain accidenté et sans électricité, ce qui rend les relevés manuels sur place nécessaires mais difficiles. La commission de l'eau avait besoin d'un moyen pour mesurer le débit de l'eau et transmettre cette information indépendamment du réseau électrique public.

Solution

Le débitmètre Proline Promag W 800 d'Endress+Hauser utilise deux batteries pour fournir une alimentation autonome et redondante. Le capteur enregistre la valeur du débit toutes les 15 minutes et envoie quotidiennement les données au service numérique Netilion via une connexion LTE sécurisée.

Netilion Value permet l'analyse des données et transfère mensuellement les informations au système numérique de contrôle commande via une exportation CSV. Netilion Health surveille l'état de l'appareil et avertit les équipes de maintenance en cas de problème.

Étendue de la fourniture

Les composants et services numériques suivants :

  • Débitmètre électromagnétique – Le Proline Promag W 800 (fonctionnement sur batterie et transmission de données LTE) dispose d'un transmetteur séparé pour protéger l'électronique d'un éventuel débordement et peut être configuré pour optimiser la durée de vie de la batterie.

  • Netilion Value – Le service de surveillance numérique Netilion Value permet d'accéder aux mesures à tout moment et en tout lieu.

  • Netilion Health – Le service numérique Netilion Health pour la surveillance des appareils permet aux équipes de maintenance d'anticiper les problèmes.