Autoclaves médicaux
Réduire les risques lors de stérilisations par batch
Les autoclaves médicaux et les stérilisateurs vapeurs nécessitent des mesures de température précises et fiables pour répondre aux exigences des process. Une nouvelle technologie de capteurs de température valide automatiquement son exactitude de mesure afin de réduire les risques lors des opérations de stérilisation par batch.
![Autoclaves médicaux réalisant la stérilisation à température élevée à l'aide de vapeur saturée Autoclaves médicaux réalisant la stérilisation à température élevée à l'aide de vapeur saturée](/__image/a/9298403/k/b2a8376907893c71081c5a017c77682ad100e3d2/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/medical-autoclave-steam-sterilizer.jpg)
Autoclaves médicaux réalisant la stérilisation à température élevée à l'aide de vapeur saturée
Les résultats
vérification automatique du process
commande précise du process
réduction des risques pour chaque batch (lot)
économies de coûts et de temps
Le défi
Il est courant, avec les autoclaves médicaux, de surveiller la température dans la partie la plus froide du process en plaçant un capteur dans le drain ou près du fond de l'équipement de stérilisation à la vapeur. Les instruments de mesure pouvant dériver ou s'endommager avec le temps, un étalonnage est nécessaire afin de garantir un contrôle fiable du process. Lorsqu'un instrument tombe en panne, il n'y a pas de moyen fiable pour déterminer rapidement la période et les lots affectés par la défaillance entre deux cycles d'étalonnage.
Notre solution
L'exactitude de mesure du capteur de température est validée à chaque stérilisation, grâce à une méthode d'auto-étalonnage qui utilise la température de Curie d'un matériau comme référence fixe intégrée à la sonde. Lors de la phase d'essais, les résultats obtenus avec le capteur auto-étalonné ont dépassé toutes les attentes. Au cours de sa période d'installation d'un mois et des 600 heures de fonctionnement, le capteur a effectué environ 80 auto-étalonnages in situ, vérifiant à chaque fois son exactitude de mesure. Cela correspond à une moyenne de près de deux lots et deux étalonnages par jour.
Le capteur auto-étalonné était installé au point le plus froid de l'autoclave, à proximité d'un capteur existant pour mesurer une deuxième température de référence. La sonde a été étalonnée dans un laboratoire d'étalonnage homologué avant et après l'essai. Les 80 auto-étalonnages effectués ont permis de valider pour chaque batch (lot) l'exactitude de mesure du capteur, qui est restée parfaitement dans les limites spécifiées.