Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gestion performante des équipements en quelques clics avec Netilion

La station d'épuration des eaux usées d'Engelberg prend en charge le traitement complet de la municipalité suisse, pour évacuer de l'eau propre dans la nature. Des prélèvements quotidiens et un système de régulation garantissent un fonctionnement optimal et fournissent des indications pour des ajustements efficaces.

Une vaste rénovation de l'usine de traitement des eaux usées d'Engelberg a permis d'automatiser ses processus. Autour de 140 appareils Endress+Hauser sont connectés à travers un système de commande pour fournir des données immédiates et précises sur l'état du traitement de l'eau. Pour garder un œil sur la technologie de mesure de l'installation, la station d'épuration utilise les services numériques de Netilion, l'écosystème IIoT d'Endress+Hauser.

Jumeau numérique dans Netilion

Le profil d'un jumeau numérique dans Netilion

Structure du dossier dans Netilion

La structure du dossier dans Netilion fournit une vue d'ensemble de l'installation

Avantages

  • Gestion efficace des équipements : Netilion fournit un aperçu numérique de l'installation, simplifiant le suivi et la surveillance du cycle de vie pour un traitement efficace des eaux usées.

  • Accès immédiat aux documents : Netilion Library stocke les manuels d'utilisation et les rapports d'intervention pour un accès facile, un gain de temps et plus de simplicité.

  • Optimisation améliorée : Netilion Analytics assure la transparence en créant un inventaire des installations et en proposant des suggestions d'optimisation en temps réel.

  • Partage simplifié des connaissances : Netilion permet aux employés d'accéder instantanément aux connaissances sur l'installation, ce qui améliore la coopération et l'efficacité.

  • Technologie d'avenir : la station d'épuration d'Engelberg bénéficie d'outils numériques de pointe de Netilion, et garantit une fiabilité opérationnelle à long terme.

Viktor Niederberger

« Netilion simplifie la commande de l'installation avec des caractéristiques comme une vue d'ensemble des équipements, structurée en fonction du process. Il facilite également l'intégration, en aidant les nouveaux employés à se repérer rapidement. »

Viktor Niederberger, Électricien de maintenance
Station d'épuration d'Engelberg

Le défi

L'installation exige une surveillance constante pour assurer un bon fonctionnement. Une vue d'ensemble claire des appareils de mesure, semblable à un schéma électrique, est essentielle. La structure du dossier Netilion est organisée pour suivre les étapes de traitement des eaux usées, contenant des jumeaux numériques d'appareils et leur documentation. Cela garantit que toutes les informations sont structurées numériquement et alignées sur la configuration réelle de l'installation.

Solution

Les appareils Endress+Hauser collectent et organisent des données, en veillant à ce qu'elles soient accessibles à tout moment. Les documents comme les manuels ou les historiques de maintenance sont stockés à travers des jumeaux numériques, ce qui permet aux employés de trouver des informations ou d'ajouter des fichiers, tels que des photos de l'installation. Les techniciens de service peuvent enregistrer des rapports, tandis que les dossiers structurés fournissent une vue d'ensemble du process et facilitent le repérage. Netilion peut intégrer des données d'autres fabricants via son application, créant automatiquement des jumeaux numériques.

  • Netilion Analytics

  • Netilion Library